ADC输出不正常问题

使用AD9219-65M

ADC四个通道输出通过后端解串后始终为 0X200(表示VIN端输入为零,实际在VIN端有信号输入)。

通过示波器测量确定输入信号正确到达VIN+、VIN-管脚。ADC的电源输入正确。采用内部参考电压且测量得到参考电压为1V。    电路结构以及后端解串程序在另一块系统板已经得到验证,ADC可以正确完成转换。

我想了解一下在我做过以上测试均正常的前提下还会存在什么问题会导致这个问题。