AD7177-2芯片可以采用外部基准电压和内部基准电压,评估板上给出了ADR445提供5V基准和采用AD芯片内部2.5V基准两种方案,当采用3.3V给IOVDD供电,2.5V给AVDD1和AVDD2供电,-2.5V给AVSS供电时,是不是只能用AD内部的基准电压,不能再采用外部5V的基准电压了。之前设计电路,漏掉了一些细节,采用了正负2.5V的双电源,5V的外部基准,测试发现,ADP7118输出2.5V电源电压被拉高到3.9V,拆掉AD芯片后,ADP7118输出为0,应该是已经损坏,AD7177-2是否还可用?
如果采用2.5V电源,施加5V基准源可能造成芯片永久性损坏, 可以测试一下内部基准源是否可用,如果不可用芯片一定损坏
我有一个新问题,在读取AD的时候,我发现在DOUT管脚上会有一个周期的脉冲信号,频率是10kHz,之前我用数字IO控制AD的CS,发现只要CS置低,AD处于选通状态,用示波器检测DOUT引脚,就可以看到这个10kHz的信号,后来我用DSP中外设SPI的片选引脚与AD的CS相连,在CS处于低电平的时候还是会看到这个信号,这个信号是怎么来的呢,是我的电路有问题吗?我现在可以成功和AD通讯,对寄存器进行读写,如何最快验证AD转换没有问题呢?之前用外部信号测试过,但是读回来的数据有问题,改变信号的幅值,读回来的数据没有变化。
问一下 ,这三个信号分别代表什么
第一个是AD的输出,第二个是输入,第三个是时钟。当我给AD上电,并拉低AD片选后,在AD的输出引脚上就会看到10kHz的脉冲,想问这个脉冲是不是代表转换完成可以读取数据的信号?改变滤波器设置寄存器中的数据输出速率的值后,这个脉冲的频率会相应的改变。如果这个脉冲是代表AD转换完成,那是不是证明我的AD工作和配置是正常的?这个脉冲的存在会不会影响AD的通讯呢,因为我在读取AD寄存器的时候,用示波器监测输出的波形,会看到有这样的脉冲在来回闪动。还有就是现在我读取的数据不正确,而且很随机,我将数据输出格式改为32位,后四位代表的通道数,我用的通道0,但是读回来的后四位数都是在变的,这不就不对了吗,我是在循环里读取状态寄存器的值,不断判断RDY位是否为0 ,当为0的时候读取数据寄存器的值。出现这种状况,导致数据读取失败会是什么原因呢,是我的配置有问题吗?
可以参考以下AD7176-2的示例代码,看看是否有仍然有上述问题
http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/drivers-reference-code/example-code.html
AD7176-2和AD7177-2有相似的结构