大家帮我看看为什么我的输出50M到550M信号不平坦呢,50M和550M的功率总是能差12db?DA输出用的是参考文献中的匹配网络,数据是FPGA的DDS输出的数据,上图是从50M到550M,间隔5M测出来的功率,单位dbm。
请参考ADI专家的回复:
您使用的DACCLK频率是多少?是否有打开2x功能?
是在ADI的评估板还是用户自己的板子上?如果是自己的板子,用的是什么巴伦?阻抗匹配是怎么做的?
@
DACCLK频率为600MHz,没有打开2X模式。是采用的自己做的板子,阻抗匹配如下图。
目前分析是阻抗不匹配,请问不改板的话还有什么优化的方法么?