AD7708的负压问题

我用AD7708采集一路电压信号,有用的信号范围是0~2.5V,但是这个信号也能是负压,因为AD7708不能采负压,我用了一个二极管将负电压钳到二极管的Forwad电压(-0.7V),这样会损坏AD7708吗?

AD7708 datasheet上说明模拟输入的范围是“ Analog Input Voltage to AGND . . . . –0.3 V to AVDD +0.3 V

如果模拟输入引脚电压是 -0.7V,会损坏AD芯片吗?

见附件图

谢谢!