使用官方给的例程,电源和逻辑电源接3.3V,GAIN接地。RESEL接地。LDAC和RESET初始化时分别接低电平和高电平。
以下是主函数中的程序:
AD568X_SYNC= 0; //片选信号
AD568X_InternalVoltageReference(AD568X_INT_REF_OFF); //使用外部参考电压
AD568X_SYNC= 1;
delay_us(50);
AD568X_SYNC= 0;
AD568X_PowerMode(AD568X_ADDR_DAC_C,AD568X_PD_NORMAL); //设置C电源模式
AD568X_SYNC= 1;
delay_us(50);
AD568X_SYNC= 0;
AD568X_SetVoltage(AD568X_ADDR_DAC_C,2.5,3.3); //设置输出电压为2V。参考电压是3.3V
AD568X_SYNC =1;
delay_us(50);
这样执行后,C通道输出电压是0,但是B通道却有2.5/2=1.25V电压输出,
类似的,如果使用DAC_B,设置输出为1.2V,那么,B通道输出电压是0,A通道却有0.6V的电压输出。
不知道是哪儿出现问题了呢?
希望有人可以知指导一下,谢谢