AD9746输出时有信号的谐波是什么问题啊,比如DA输出30MHz,DA时钟频率120MHz,DA的输出就会有60MHz,90MHz的信号。请问这是什么问题,怎么解决,谢谢。
AD9746输出时有信号的谐波是什么问题啊,比如DA输出30MHz,DA时钟频率120MHz,DA的输出就会有60MHz,90MHz的信号。请问这是什么问题,怎么解决,谢谢。
能否重新描述一下问题, 并且附上 测试得到的波形图 频谱图
输出信号带有谐波是有可能的, 需要看到频谱图才能看出问题所在,尽量解决
dac 输出是有谐波的,但这些不全部是谐波。 90M 是 30M 的image(120-30 =90). 60M 是 fs/2 的泄露。 如果你发一个 25M 的, 你会看到, 50M (2nd 谐波,), 60M(fs/2), 120-25=95(image).