关于AD9253

目前一个项目用Xilinx Spantan-6控制AD9253,输入CLK为10MHz,FPGA程序下载后,ADC有时输出的数据异常(ADC输入端接固定电平,输出的数据跳变),需要多次开关电,才能正常。一旦正常,就一直正常。

我没有通过SPI对AD9253进行配置,而是将SCLK接GND、CSB接1.8V、SDIO接1.8V,另外SYNC配置为低电平。

我对这个芯片的使用可能有点问题,还请帮忙分析下,或者给我工作流程,谢谢!