Post Go back to editing

数模芯片AD5383使用中遇到的问题

ADI工程师:

    您好!最近购买了你们数模芯片AD5383和其他别的芯片(共计几千元,用于新项目的研发中),在使用AD5383中,数据无法更新,发现LOAD引脚上电就是高电平,那我还怎么把它置低写入数据呢,我使用的是SPI通信,目前卡在这个地方了,数据无法加载到输出引脚,很是苦恼,还希望你们能够提供技术支持 ,谢谢了!

    可以读芯片寄存器中的数据(已实现)!

Parents
  • 在芯片上电后,LADA引脚为高电平,3.3V左右;STM32控制LADA的引脚不接芯片上,可以置低,为0V;接在芯片上后,低电平就是0.93V了;不能把LADA引脚拉置低电平;直接把LADA引脚接地,发现供电电源电流明显变大(增大10mA),感觉LADA引脚的高电平像是电源啊!

Reply
  • 在芯片上电后,LADA引脚为高电平,3.3V左右;STM32控制LADA的引脚不接芯片上,可以置低,为0V;接在芯片上后,低电平就是0.93V了;不能把LADA引脚拉置低电平;直接把LADA引脚接地,发现供电电源电流明显变大(增大10mA),感觉LADA引脚的高电平像是电源啊!

Children
No Data