Post Go back to editing

数模芯片AD5383使用中遇到的问题

ADI工程师:

    您好!最近购买了你们数模芯片AD5383和其他别的芯片(共计几千元,用于新项目的研发中),在使用AD5383中,数据无法更新,发现LOAD引脚上电就是高电平,那我还怎么把它置低写入数据呢,我使用的是SPI通信,目前卡在这个地方了,数据无法加载到输出引脚,很是苦恼,还希望你们能够提供技术支持 ,谢谢了!

    可以读芯片寄存器中的数据(已实现)!

谁能帮帮我,谢谢了!

#define SPI_SYNC    PEout(0) //SYNC

#define SPI_SCLK  PEout(1) //SCLK

#define SPI_DIN  PEout(2) //DIN

#define SPI_SDA   PEin(3)  //输入SDA

#define SPI_LDAC   PFout(0)  //LDAC

STM32使用以上5个pin和AD5383进行通信,LDAC负责所有数据写完,拉低是数据加载到芯片输出引脚,是怪的是拉低此引脚时,低电平为0.93V,不能完全拉低啊???

ADI的大神们,帮帮忙啊!

Reply on Sep 29, 2015 5:07 AM
0

谁能帮帮我,谢谢了!

#define SPI_SYNC    PEout(0) //SYNC

#define SPI_SCLK  PEout(1) //SCLK

#define SPI_DIN  PEout(2) //DIN

#define SPI_SDA   PEin(3)  //输入SDA

#define SPI_LDAC   PFout(0)  //LDAC

STM32使用以上5个pin和AD5383进行通信,LDAC负责所有数据写完,拉低是数据加载到芯片输出引脚,是怪的是拉低此引脚时,低电平为0.93V,不能完全拉低啊???

ADI的大神们,帮帮忙啊!

Children
No Data