Post Go back to editing

AD5760

我们课题组选用贵公司 的AD5760的 评估板EVAL-SDP-CB1Z,在连线中,J3IOVCC按原理图和VCC接电源(3.3v),实际中是我们测试IOVCC和地连接的,不知道对不对,以前也在技术论坛里面发表说是不是印丝层标记错了,与原理图不符合。另外评估板的J1VCC3.3也不用外接电源都可以正常工作,求指导

Parents
  • 购买你们控制板板EVAL-SDP-CB1Z与评估板(EVAL-AD5760-80-90SDZ)进行模拟输出,电压测试正常,但是评估板(EVAL-AD5760-80-90SDZ)中IOVCC实际与GND想通,是否丝印错误,多次发邮件,多次电话无人正面回答,我们相信你们的质量,也相信你们的服务。

    在调试自己设计的AD5760电路 参考技术文档(UG-436第9页)设计电路,用示波器抓取信号,发现SDIN有数据输入,SDO数据也有,与之相符合,但是就是没有输出,疑问如下

    1、AD5760中引脚8和9为vcc和IOVCC是不是直接供3.3v电压,在你们评估板(EVAL-AD5760-80-90SDZ)子中测试没有LK1中(AB)没有连接任何跳线帽,仍可正常工作,且测量vcc和IOVCC电压为2.4v左右。不知这电压从哪里过来,
    2、本应该这些芯片在调试中比较容易,对客户来说,应该比较调试的,但是在调试中无电压输出,请问有没有相关做过次芯片应用的专家指导一下,电路图如下

Reply
  • 购买你们控制板板EVAL-SDP-CB1Z与评估板(EVAL-AD5760-80-90SDZ)进行模拟输出,电压测试正常,但是评估板(EVAL-AD5760-80-90SDZ)中IOVCC实际与GND想通,是否丝印错误,多次发邮件,多次电话无人正面回答,我们相信你们的质量,也相信你们的服务。

    在调试自己设计的AD5760电路 参考技术文档(UG-436第9页)设计电路,用示波器抓取信号,发现SDIN有数据输入,SDO数据也有,与之相符合,但是就是没有输出,疑问如下

    1、AD5760中引脚8和9为vcc和IOVCC是不是直接供3.3v电压,在你们评估板(EVAL-AD5760-80-90SDZ)子中测试没有LK1中(AB)没有连接任何跳线帽,仍可正常工作,且测量vcc和IOVCC电压为2.4v左右。不知这电压从哪里过来,
    2、本应该这些芯片在调试中比较容易,对客户来说,应该比较调试的,但是在调试中无电压输出,请问有没有相关做过次芯片应用的专家指导一下,电路图如下

Children
No Data