Post Go back to editing

ADV7181c 调试问题

各位工程师好

最近使用ADV7181c 做PAL视频采集项目,PAL的CVBS/YC/RGsB 输入到ADV7181c ,8bit 4:2:2 YPbPr输出给CPU,然后再输出到显示器。在调试过程中遇到问题,具体如下:

1.PAL CVBS输入,输出黑白,STATUS1寄存器值为0x69;

2.PAL YC输入,输出黑白且模糊,STATUS1寄存器值为0x4d;

3.PAL RGsB输入,输出蓝屏,STATUS1寄存器值为0x8a;

视频源可以确定是没有问题的,配置信息完全官网下载的“ADV7181C_Evaluation_Software”里面的“ADV7181C_ADV7181C@_ADV7341-VER.3.2c.txt”配置,7181c的电路也是按照官方参考电路做的。

在没有信号源输入的情况下输出为蓝屏,应该说明7181c进入到freerun 模式,因此可以排除后端问题。

希望各位工程师能给出解决思路,谢谢!

Parents Reply Children
No Data