大家好,ADV7280的28.6363M晶振起不来,晶振是好的,电容也是47pf的。也加了1M的电容还是不行。芯片电压是正常的。还有其他原因为造成这个问题吗?哪位遇到过?请指点。谢谢!!
大家好,ADV7280的28.6363M晶振起不来,晶振是好的,电容也是47pf的。也加了1M的电容还是不行。芯片电压是正常的。还有其他原因为造成这个问题吗?哪位遇到过?请指点。谢谢!!
19 20脚的VREFP VREFN的参考电压是多少伏的?
是否有写我们建议的脚本?要把脚本写进去才行。
请问晶振是硬件上电后直接震动还是说需要软件配置后才能起振,你说的建议的脚本是指什么,有下载链接地址吗?谢谢!!
还有问题就是ADV7280说晶振的频率必须是是基频晶振,请问基频是什么意思!是需要你说的脚本来设置的吗?还是说我外围需要调整硬件设计。谢谢!!
我查找资料说40MHz以下的就是基频晶振,只需要外接电容应该就能起振,能详细解释下吗?谢谢!!
你好:我的VREFN和VREFP的参考电压只有0.6V左右。理论上是1.8V。我认为主要是这个电压上不去,导致的晶振不起振。请问这个现象是怎么回事呢
VREF是内部ADC工作时候的基准电压,和晶振是独立的电路。如果没有起作用,请检查是否I2C正确的写入?