大家好!
最近看了《ADI模数转换器应用笔记,第一册》里面的AN-282:采样数据系统基本原理一节,里面讲了很多有关有效位数,噪声方面的内容,但我在实际的电路中发现,影响AD精度的原因主要是参考源和采样保持,如果选的参考源很好的话AD精度就会提高,外置的采样保持器往往比AD内部的采样保持器要好。
我的问题是:ADC的所有误差都有哪些?有没有这种讲所有误差并且有公式的资料没?我想计算下,再和实际的电路结果对比下,看看哪里可以改进。谢谢各位大牛!
大家好!
最近看了《ADI模数转换器应用笔记,第一册》里面的AN-282:采样数据系统基本原理一节,里面讲了很多有关有效位数,噪声方面的内容,但我在实际的电路中发现,影响AD精度的原因主要是参考源和采样保持,如果选的参考源很好的话AD精度就会提高,外置的采样保持器往往比AD内部的采样保持器要好。
我的问题是:ADC的所有误差都有哪些?有没有这种讲所有误差并且有公式的资料没?我想计算下,再和实际的电路结果对比下,看看哪里可以改进。谢谢各位大牛!
可以留意以下ADI的 技术指南的文章,其中有很多关于ADC 误差源, 各种指标计算的资料
感谢hpkamen,能否推荐一本讲所有模拟电路精度、误差分析的书籍?
谢谢!
在看每一篇ADI的 技术指南的文章的文章的时候,在文章结尾都有先关的参考文献和参考书籍
所有的书籍和资料都来源于ADI,可以作为参考