关于AD5410的推荐电路,用着有问题

我公司在使用贵公司的AD5410用于输出4~20aM,使用规格书中的推荐电路如下,

问题1:我想请问这个推荐电路隔离二次侧的VDD2应该单独供一路与VDD1隔离的5V电压吗?

因为ADuM1400的VDD2是电压输入端。

但是我前期设计——我认为错了,

VDD2没加单独的电源(即和推荐电路完全一样),

问题2:为什么VDD2还有电压,基本比VDD1小0.4V?是正常的吗?

同样的电路,做了8块板子(每块板子中,有两套AD5410和推荐电路一样所有隔离二次侧电源相连):

前3块是好的,即隔离信号能通过,

第4块两路AD5410只有一路正常,后来更换了故障一路的ADuM1400芯片,也好使了

但是后3块全不行

问题3:还有为什么AD5410初始化后,写0输出电流是不稳定,有的是4.9mA,有的是3.9mA,还有3.8mA的(AD5410底部的我确认可靠接地了)?