最近对AD7476和AD7476A进行了关注,想问一下这两款芯片最大的不同点在哪里。
我对这两款芯片的看法是
AD7476A提供了KS-6这样更小的封装,以及71 dB SNR at 100 kHz的表现。但是我还是希望得到专家的解答,即这两款芯片有何差别?非常感谢!
最近对AD7476和AD7476A进行了关注,想问一下这两款芯片最大的不同点在哪里。
我对这两款芯片的看法是
AD7476A提供了KS-6这样更小的封装,以及71 dB SNR at 100 kHz的表现。但是我还是希望得到专家的解答,即这两款芯片有何差别?非常感谢!
二者的内部结构相同, 但在以下几方面有差别
1. 温度范围
2、bandwidth
3. 是否适用汽车