ad9928的LH以及VSG问题

最近在调试AD9928和ICX694项目,到最后配置ICX694驱动一步了,按照ICX694手册的时序,LH的信号应该需要一致的,但是HL_A和HL_B始终极性相反,就连HBLK的时候极性设置为相同的时候他的极性也相反的,但是没有什么寄存器是关于HL_A和HL_B之间关系的呀?

还有VSG信号,为什么我设置的VSG管脚中有的可以叠加出来有的不能叠加出来呢?

  • 1)关于HLA/B的极性,可以通过分别调整Masking polarity forHL_A/B during HBLK寄存器;

    2)您是使用ADI推荐的配置吗?具体是哪些VGA不可以叠加出来?

  • 您好,之前问题解决了,现在有个新问题,就是从机模式下根据控制字解析出来的行有效信号长度为什么会变化呢?简单的说,从机模式下FPGA给AD提供的HD高电平长度是2750,但是根据AD输出LVDS数据解析出控制字后,一行的长度是2750或者2751或者2752,为什么呢?解串是没有问题的,因为所以的控制字都是很稳定的。

  • 您是否可以给出一个具体的波形和数据,没有很清楚的理解您的问题?例如您输入给AD9928的HD的波形,最好能标注高低脉冲的宽度。您写的控制字是什么?您每次得到的值都不一样?在2750/51/52之间跳变?

  • 您好,就是我现在用的是AD9928+ICX694.现在已经可以在上位机看到图像了,但是图像噪声较大,类似于图像看上去沙沙的感觉,似乎不太对,修改过采样位置、增益等参数,也没有改善。我使用的是从机模式,也参考过给出的主机模式的参考配置,但是图像有上述的问题,不知道有没有什么好建议呢?

  • 好的谢谢您,问题已经解决,图像很正常了。最后想问两个问题:1.现在我用一个AD9928驱动,工作时CCD和AD都比较烫,正常的话是否需要两片AD9928驱动一个694呢? 2.现在我想设置长曝光,配置AD9928的曝光模式时间不足以满足我的要求,因此设置为从机模式改变VD长度,这有没有什么方案建议呢?谢谢您!