Post Go back to editing

AD7699输入端有尖峰噪声,该尖峰噪声的出现频率与采样频率相同

       最近使用AD7699做一个数据采集的项目。发现ad7699采集到的数据波动很大,用示波器观察了一下输入电压的波形,发现输入电压有一个跟采样频率相同频率的尖峰噪声(这里的尖峰噪声频率,说的是尖峰噪声出现的频率,尖峰噪声持续的时间很短,ns级)。电压信号进入AD7699前接了一个跟随器,跟随器前的电压还是是很稳的直流,经过跟随器之后就直接接到了AD的输入引脚上,这里就有了一个Vpp在500mV的尖峰噪声。

       我将采样频率改成100KHZ,尖峰噪声的出现频率就是100KHZ,将采样频率改成200KHZ,尖峰噪声的出现频率就是200KHZ。而且AD的电源电压和参考电压我都用示波器打过,都是很稳的。 时序上也是按手册上的采集和转换时间来采集的。不知道这个尖峰噪声是哪来的。感觉像是AD切内部开关引入的,不知道该怎么消除。


  •         并且在AD7699不采样的时候,其输入端口是稳定的,只有在采样的时候才出现尖峰噪声。用示波器观察尖峰噪声与CNV脚的时序关系,只有在CNV为高的时候才出现,也就是在转换期间才有尖峰噪声。

  •      再次补充一下,CNV与尖峰脉冲的时序:在CNV拉高的一瞬间,出现一个向上的很高(500mV)的尖峰脉冲,然后过大约1.4us,又出现一个向下的相对较小的尖峰脉冲(<100mV)。

           从上述现象看,是AD开始转换和转换完成的时候,都会出现一次尖峰脉冲,只是方向和幅度不同。

  • 您好,请问Buffer运放的选择,主要看那几个指标啊,带宽?还是带容性负载的能力?还是输出电流的能力?还有RC抗混叠滤波是接在Buffer前还是Buffer后,我的电路在Buffer前是有RC滤波的,感觉在Buffer前的RC抗混叠可以但是对于尖峰脉冲好像无能为力啊,因为我RC后的信号是很稳的,就是过了跟随后接到AD输入上就有尖峰

  • 您好,还要向您请教一个问题。我要采集的信号是一个-2V~+2V的双极性信号,我把他加在了一个2.5V的共模电压上,这个2.5V的共模电压也是接了Buffer后输出到加法器的,本来我是想通过AD7699差分采样,直接采集到这个双极性信号的,如果有这个尖峰信号的话,这个尖峰信号就会进入加法器,使AD7699的差分通道+端耦合一个尖峰脉冲,就会使采集数据错误。这样的话是不是要在2.5V的共模电压的Buffer后与AD7699的-端之间再加一个buffer呢

  • CNV和 输入之间是否有存在耦合,或者寄生电容,

    正常来说,采样保持不会引入如此大的脉冲电压

    能否分享一下电路图,

    同时看一下芯片的采购渠道,