AD421电流输出异常问题

如上图所示,我使用这样的电路去输出4-20mA,以前使用过程中没有出现过这次的问题,问题如下所述:

1、16脚VCC端的滤波电容使用的大小能影响输出电流的大小,使用如图所示2个10uF加1个104电容时,初上电时4mA会不同程度的偏移,一块板变成了4点多mA,一块变成了6点多mA,我一块用了6路这样的电路,而另外5路如图焊好后就一直正常工作;解决办法是:去掉1个10uF电容后,4mA输出正常了,但是却出现了第2个问题。

2、在4-14mA(另一块板4-15mA)时,该电路能正常输出电流信号,16脚VCC端5V正常,但是一旦大于14(或者15)mA时,16脚VCC端5V就不正常了,一块变成4V,另一块变成2.8V,输出也全部变成了4mA,只要低于14或者15mA,输出一切正常;除了电阻和TVS管、SS14外,我已经把所有电容和AD421、MOS管全部更换了一遍,问题依旧。而其它5路跟这个电路一模一样的电路一点问题没有。控制程序逻辑一模一样,仅有片选脚不一样而已。

 

谁见过这样的问题,请帮忙指教一二。谢谢!