Post Go back to editing

DAC选型失败,求推荐一个DAC能产生一个50KHZ的正弦波

最近产品选型,要DSP(bf506f)+DAC+功率放大器的架构,用来做超声波调制解调器的发射部分,要能产生50KHZ的正弦波,最好是SPI接口,请问有没有合适的DAC?

另外,选DAC主要看哪个参数,是Settling Time 还是Sample / Update Rate (MSPS)?这两个参数有的没有都不知道怎么选了。

输出类型有I or V OutUnbuffered VoutVoltage Out这有什么区别?

 

实验室有一块ADI的DAC板子AD5722R,Settling Time to 0.1% (typ)是7.5us,Update Rate是1.07MSPS,SPI输出,结果只能产生10KHZ的正弦波,10个点组成一个波形,这是哪个参数限制的?

Parents
  • 您好。DAC更新速度会受到建立时间,和通讯速度,以及其他一些时序要求的影响。

    对于您的应用可以参考使用DDS产生正弦信号,可以参考AD9837。希望使用DAC的话,可以参考AD5512A,AD5552

    I or V out可以参考AD5450,是电流输出的DAC,在Voltage-Switching Mode连接时可以做电压输出

    unbuffered vout和voltage out输出阻抗不同

Reply
  • 您好。DAC更新速度会受到建立时间,和通讯速度,以及其他一些时序要求的影响。

    对于您的应用可以参考使用DDS产生正弦信号,可以参考AD9837。希望使用DAC的话,可以参考AD5512A,AD5552

    I or V out可以参考AD5450,是电流输出的DAC,在Voltage-Switching Mode连接时可以做电压输出

    unbuffered vout和voltage out输出阻抗不同

Children
No Data