由于之前在应用AD7190时都是在单通道测量的情况下,这次应用出现切换通道的情况,出现如下现象:
1、使用差分输入 AIN1-AIN2 通道测量正常(输入100mV 基准2.048V 双极性 ADC码值 0xB0F980左右);
2、通过寄存器切换通道至 AIN3-AIN4,读取配置寄存器与状态寄存器,其中有关通道指示的标志位的值都是正确的;
3、配置寄存器写入内部放大器增益为 8 倍;
4、接入相同的信号(同通道AIN1-AIN2)得到的ADC码值与理论值差别非常大(ADC码值 0x801AF7左右);
5、上述测试能够保证测试条件准确(引荐电路没有问题,接入信号准确)
问题:
1、出现上述现象的具体原因可能是那些?
2、更改通道后,输入信号变化时ADC码值能够跟随变动,只是变化幅度特别小,这是为什么呢?
希望各路大神能够不吝赐教,谢谢!!