Post Go back to editing

AD9284 A、B通道数据输出问题(感谢回答)?

1、单独使用A通道或者B通道输入时,采样输出正常,但是单独使用B时输出有毛刺影响。但是同时对A、B两路输入时,输出完全不正常,请问这是什么原因造成的呢?当同时输入模拟输入A、B两路时,如何通过D7~D0来提取出采样后的AB两路数据呢?

2、不使用SPI模式,VREF的电压是输出吗?有啥影响吗?VCM是输出吗?