单端模拟输入信号幅度0~5V,信号频率0~30MHz,噪声小于100mv,50欧阻抗,求ADC芯片选型;
反之,需产生“单端模拟输入信号幅度0~5V,信号频率0~30MHz,噪声小于100mv,50欧阻抗”,求DAC芯片选型;
谢谢。
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。很抱歉,没有完全满足您要求的器件。ADC请参考AD9626,AD9230。 但是是差分输入,输入信号幅值也需要调理。DAC可以参考AD9706,AD9742等,是电流输出的DAC