话题大讨论——数据转换器,哪些关键指标才是您的“菜”?

数据转换器的性能衡量标准历史上曾经简化为分辨率位数(N)和采样速率(Fs)。

然而,对于复杂数据转换世界来说,采用简单的分辨率和采样速率的衡量方法已经发生很大的变化。对于ADC、DAC,对不同的应用,每一位工程师关注的特性都可能不一样,您最关注哪些指标?

欢迎大家结合自己的应用谈谈数据转换器,哪些关键指标才是您的“菜”?

 

结合您的实际应用或学习经验,谈谈您最关注的ADCDAC)关键指标;

Parents
  •        这么好的活动,得顶起来。我就说说项目里面使用的ADC芯片吧,应用于PCI数据采集卡,主体架构为;ADC+FPGA。

            在设计电路之前,会对ADC进行选型,选型关注的参数根据设计需求来定。当时的一个板卡上要做16路AD采集,另外还要做16路数字输出,所以空间比较有限。当时首先想到的是要体积小,通道数多;其次是精度了,想必很多人选择这点都很关心,精度的关注包括:分辨率(位数)。

         另外还要关注转换速率(KSPS、MSPS),AD7490在5V工作时有1MSPS的采样速率,划分到16通道,勉强够用。

         再者,ADC的电源供电也要关注,5V or 3V?根据系统工作电压选择。芯片是否自带参考电压源(参考电压对采集精度的影响至关重要)

         后来陆续发现有些参数在初期关注时很容易忽视,包括:微分非线性、积分非线性等等。

         最后,价格也是很重要的啦,太贵了成本高了不划算,所以得选择一个最优点。

Reply
  •        这么好的活动,得顶起来。我就说说项目里面使用的ADC芯片吧,应用于PCI数据采集卡,主体架构为;ADC+FPGA。

            在设计电路之前,会对ADC进行选型,选型关注的参数根据设计需求来定。当时的一个板卡上要做16路AD采集,另外还要做16路数字输出,所以空间比较有限。当时首先想到的是要体积小,通道数多;其次是精度了,想必很多人选择这点都很关心,精度的关注包括:分辨率(位数)。

         另外还要关注转换速率(KSPS、MSPS),AD7490在5V工作时有1MSPS的采样速率,划分到16通道,勉强够用。

         再者,ADC的电源供电也要关注,5V or 3V?根据系统工作电压选择。芯片是否自带参考电压源(参考电压对采集精度的影响至关重要)

         后来陆续发现有些参数在初期关注时很容易忽视,包括:微分非线性、积分非线性等等。

         最后,价格也是很重要的啦,太贵了成本高了不划算,所以得选择一个最优点。

Children
No Data