AD5755 为何没有正常的工作?

目前是这样的状态,电路和驱动完全都是按照ADI官方网址上给的,现在已经可以往AD5755寄存器中正确的写入指令并正确的读取出来,但是电流输出引脚一直没有电流输出,并且用手摸AD5755的片子一直不发热,好像是并没有工作,请问我是使用的官方例程中的

float AD5755_SetCurrent(unsigned char channel, float mACurrent);   函数在程序运行时输出控制电流的输出的,例如 AD5755_SetCurrent(0,16);

请问我还需要在哪里进行设置才能让芯片正常的工作并输出电流呢?或者是我初始化的时候哪个地方的时序有问题才没有让芯片正确工作呢? 各个控制引脚比如 ldac, reset  sync等我都已经用示波器看过是正确配置并使能的,设置电流时,sclk和 sdin sdo引脚也都有数据返回,程序跟踪的数据也都是正确的,