AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
AD7732的输入阻抗达到了100Kohm,而且在内部多路复用器之后接了缓冲剂,所以不会出现大电流的情况。 你可以检查一下是否短路的地方,芯片的管脚是否损坏。 更换芯片是否还有以上现象。
同时要特别注意芯片一定要从正规代理商处购买。
我是运放更随后接到AD7732的模拟输入端的,换了一个型号的运放:AD8552就可以了(AD8552的输出电流可以达到50mA)这是为什么呢?
问一下输入信号的幅度和频率多少,运放和ADC之间是否接了其他的器件。