请问:
1.AD9862有个Dual Channel Complex DAC Data ,但是它只有一个14位的输入端,请问如何输入两路的IQ信号?
2.其中有设置NCO、Interpolation filter、coarse modulator、fine modulator的寄存器,请问他们的参数应该如何设置?
谢谢,希望不吝赐教。
请问:
1.AD9862有个Dual Channel Complex DAC Data ,但是它只有一个14位的输入端,请问如何输入两路的IQ信号?
2.其中有设置NCO、Interpolation filter、coarse modulator、fine modulator的寄存器,请问他们的参数应该如何设置?
谢谢,希望不吝赐教。
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
对于TX来说,可分为三种模式。
1. Single Channel DAC Data
2. Two Independent Real Signal DAC Data (diversity or dual channel)
3. Dual Channel Complex DAC Data (I and Q or Single Sideband)
这三种传输模式由输入数据格式决定。各模式下的寄存器具体设置请参考数据手册中TRANSMIT…
你好,谢谢你的回答,但是我的问题没有解决:
1.我看过相关章节,但是没有提到两路IQ信号是如何输入的,原文只有如下陈述:
Both Tx paths are enabled and the two signals will be processed as a complex waveform.但是没有提及他们是按照什么规则混合输入
2.上述语句中,有:“Both Tx paths are enabled…
不要沉了,希望贵公司能回复我,现在这个问题还没有解决
您好,您的问题已提交,会尽快回复您,谢谢!!
非常感谢你的回答。
我现在是只用到芯片的DA部分,输入了正弦波的数字信号。如果我采用单路输出的话,输出信号非常正常,是一个完好的正弦波。
但是我输入两路的IQ时,输出就如上图所示,根本不能用。
电路方便我是按照技术手册上面来搭建的,单路的时候能正常输出信号,我推测硬件电路上应该是可行的。
我现在的问题是:
· 如何能减少如上图所示的毛刺,上图所示的毛刺你估计是由哪些原因造成的?
非常感谢,期待你的再次解答
您好!
看了您第一张图,应该是Iout输出,即高速DAC输出信号,即模拟电流信号。但是看您示波器截屏,像是还是由脉冲信号组成的正弦信号。因此建议您旁路其他功能,仅使用DAC,输入正弦数字信号,看输出是否是良好的正弦波。此外,建议您检查DAC模拟输出电路设计。附件为AD9862的评估板原理图,建议您参考其DAC模拟输出电路设计。
您好,您的问题已提交,会尽快回复您,谢谢!!