请问:
1.AD9862有个Dual Channel Complex DAC Data ,但是它只有一个14位的输入端,请问如何输入两路的IQ信号?
2.其中有设置NCO、Interpolation filter、coarse modulator、fine modulator的寄存器,请问他们的参数应该如何设置?
谢谢,希望不吝赐教。
请问:
1.AD9862有个Dual Channel Complex DAC Data ,但是它只有一个14位的输入端,请问如何输入两路的IQ信号?
2.其中有设置NCO、Interpolation filter、coarse modulator、fine modulator的寄存器,请问他们的参数应该如何设置?
谢谢,希望不吝赐教。
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
对于TX来说,可分为三种模式。
1. Single Channel DAC Data
2. Two Independent Real Signal DAC Data (diversity or dual channel)
3. Dual Channel Complex DAC Data (I and Q or Single Sideband)
这三种传输模式由输入数据格式决定。各模式下的寄存器具体设置请参考数据手册中TRANSMIT…
你好,谢谢你的回答,但是我的问题没有解决:
1.我看过相关章节,但是没有提到两路IQ信号是如何输入的,原文只有如下陈述:
Both Tx paths are enabled and the two signals will be processed as a complex waveform.但是没有提及他们是按照什么规则混合输入
2.上述语句中,有:“Both Tx paths are enabled…
您好!
我们已将您的问题转发给产品线工程师,得到答复后回及时与您联系。
您好!
我们已将您的问题转发给产品线工程师,得到答复后回及时与您联系。