Post Go back to editing

请问AD9862的问题

请问:

1.AD9862有个Dual Channel Complex DAC Data ,但是它只有一个14位的输入端,请问如何输入两路的IQ信号?

2.其中有设置NCO、Interpolation filter、coarse modulator、fine modulator的寄存器,请问他们的参数应该如何设置?

谢谢,希望不吝赐教。

  • 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!

  • 您好!

    对于TX来说,可分为三种模式。

    1.  Single Channel DAC Data

    2.  Two Independent Real Signal DAC Data (diversity or dual channel)

    3.  Dual Channel Complex DAC Data (I and Q or Single Sideband)

    这三种传输模式由输入数据格式决定。各模式下的寄存器具体设置请参考数据手册中TRANSMIT APPLICATIONS SECTION章节。

  • 你好,谢谢你的回答,但是我的问题没有解决:

    1.我看过相关章节,但是没有提到两路IQ信号是如何输入的,原文只有如下陈述:

         Both Tx paths are enabled and the two signals will be processed as a complex waveform.但是没有提及他们是按照什么规则混合输入

    2.上述语句中,有:“Both Tx paths are enabled”,但是在datasheet的register8,bit0~2的设置中,不能同时开启channelA和channelB


    望不吝赐教

  • 你好,现在情况已经有所变化:

    我按照如下规则输入IQ信号:

    TxSYNC端口输入25Mhz的方波信号,同时,DA数据输入端口根据TxSYNC端口的高低电平,交替输入正弦信号和余弦信号。例如:高电平输入正弦信号,低电平输入余弦信号。


    但是输出的波形如上图所示,不知为何毛刺非常多???

    我尝试过锁存信号频率分别为:16Mhz32Mhz64Mhz,情况大同小异,并无改善。

    寄存器配置如下:

    寄存器00x20,重置所有寄存器;

    寄存器10x01,关闭所有Rx PATH;

    寄存器80x40,打开TxchannelA,关闭channelB

    寄存器140x80,将电流消减设置为零;

    寄存器160xff,将TxPGA增益调到最大

    寄存器180x01,采用clk2锁存,使用IQ信号;

    寄存器190x10enable both transmit digital paths;

    寄存器20~230x00,不使用变频功能。

    寄存器24:调节DLL,尝试过多种倍频;

    寄存器25:调节clk2,尝试过多种锁存频率

    上图黄色是TxSYNC信号,蓝色是输入的DA信号的da[13]位,两个信号基本重合,说明不存在TxSYNC和输入data不同步导致的亚稳态问题。

    望不吝赐教,这个问题已经困扰我一周了。


  • 您好!

    我们已将您的问题转发给产品线工程师,得到答复后回及时与您联系。

  • 不要沉了,希望贵公司能回复我,现在这个问题还没有解决

  • 您好,您的问题已提交,会尽快回复您,谢谢!!

  • 非常感谢你的回答。

    我现在是只用到芯片的DA部分,输入了正弦波的数字信号。如果我采用单路输出的话,输出信号非常正常,是一个完好的正弦波

    但是我输入两路的IQ时,输出就如上图所示,根本不能用。

    电路方便我是按照技术手册上面来搭建的,单路的时候能正常输出信号,我推测硬件电路上应该是可行的。

    我现在的问题是:

    ·     如何能减少如上图所示的毛刺,上图所示的毛刺你估计是由哪些原因造成的?

    非常感谢,期待你的再次解答

  • 您好!

    看了您第一张图,应该是Iout输出,即高速DAC输出信号,即模拟电流信号。但是看您示波器截屏,像是还是由脉冲信号组成的正弦信号。因此建议您旁路其他功能,仅使用DAC,输入正弦数字信号,看输出是否是良好的正弦波。此外,建议您检查DAC模拟输出电路设计。附件为AD9862的评估板原理图,建议您参考其DAC模拟输出电路设计。

    AD9860_62_EvalBoard_Schematics.pdf
  • 您好,您的问题已提交,会尽快回复您,谢谢!!

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.