网友提问:
我计划将AD8138用作单端转差分驱动器连接到AD9233 ADC。我的应用涉及到模拟视频信号的数字化处理。我找不到AD8138的差分增益和相位误差规格。请问有人可以帮助我吗?
专家回复:
根据此器件的应用工程师的说法,ADA4932是AD8132的下一代,因此差分增益和相位误差更好一些。但是如果您仅替换AD8056,那么可以使用AD8132或AD8138。0.1度的差分相位仍很出色,并且不超过FCC规范中有关客户接入CATV系统时的最大±10度以及典型消费类设备的最大值5度。差分增益和相位在信号链上有一定程度的累积性,因此链中的每个器件(放大器)必须低于总体规格。
其他问题:
1. 您要满足0.02度的具体原因是什么?
2. 0.02度与0.1度之间的差别是否对您的系统产生明显影响?
此致