最近接收一个hart项目,根据ADI的CN0267来进行设计。选定的就是AD5700和AD5421两款芯片。但是客户觉得成本较高,希望能降低成本。所以,咨询一下ADI的技术,我们现在需要替换这两款芯片,但是要保留基本功能,AD5421可以降低精度,如果AD5700也能换成更低价格的芯片就更好。如果不能,最好能保证替换AD5421。 谢谢。
最近接收一个hart项目,根据ADI的CN0267来进行设计。选定的就是AD5700和AD5421两款芯片。但是客户觉得成本较高,希望能降低成本。所以,咨询一下ADI的技术,我们现在需要替换这两款芯片,但是要保留基本功能,AD5421可以降低精度,如果AD5700也能换成更低价格的芯片就更好。如果不能,最好能保证替换AD5421。 谢谢。
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
AD5700无法替换,因为AD5700是目前价格最低的hart调制解调器产品。AD5421作为4-20mA变送器,能够替换的芯片为AD421,但是AD421的价格更高。如果对精度要求不高,可以使用PWM信号转4-20mA的方式发送4-20mA信号, 此方案使用分立器件, 可以参考CN0319
http://www.analog.com/static/imported-files/zh/circuit_notes/CN0319_cn.pdf
如果我们改成三线制,是不是可以使用AD5410和AD5700呢?
在产品设计时,可以使用ADI的代码
您好,我们最终将方案设计为某CM3单片机+AD5700+AD5420(应客户要求),我们还是参考了CN0267方案。我们注意到该方案的code中,有HART.h和“DEMO-AD5700D2Z_HART.lib”两个文件。我注意到在“HART.h”中有一段Description,“Simplified demo HART interface functions provided "as-is" Provided as a compiled library to be linked with the other code The C source is proprietary property of Analog Devices” 如果我们在自己的工程中使用“DEMO-AD5700D2Z_HART.lib”来驱动AD5700,这是否侵犯了ADI的知识产权?