采用FPGA控制DAC芯片AD7545,目前在调试硬件,因此FPGA没有工作,IO口输出电压在3.1V左右,AD7545的12位数据输入端口均为高电平,VIN为-5V,电路原理图如下,测得运放输出电压-13.6V左右,最大不应该是5V吗?求解答
用FPGA控制cs和wr还是不行,断开运放,将ad7545的1脚通过电阻连接到地测电压值一直是2.2V左右,不管输入数据是0还是4096,这到底是怎么回事呢
已从三星手机发送