Post Go back to editing

关于DAC芯片AD5363使用的问题

大家好!

       本人正在使用14bit,8通道的DAC芯片AD5363进行相关开发,使用FPGA进行控制。SDI、SCLK、nSYNC、nLDAC等信号均和datasheet中的时序图一致,但是nBUSY信号始终未能出现时序图中指示的负脉冲,并且该信号在RESET信号的上升沿到来后40ns左右被拉低,并且始终保持为低。因此D/A转换始终未能实现。综上,本人有如下疑问:

       1、nBUSY信号的定义中解释为Digital Input/Open-Drain Output,请问该信号作为输入或者输出是否需要进行配置,如果需要配置应该在何处进行。

       2、该芯片若干寄存器的default值均能满足我的使用要求,是否仍需要进行初始化。

       希望各位使用过该类芯片的大神能够给小弟一些指点,在此先谢过大家!

      

      Woo