Post Go back to editing

关于DAC芯片AD5363使用的问题

大家好!

       本人正在使用14bit,8通道的DAC芯片AD5363进行相关开发,使用FPGA进行控制。SDI、SCLK、nSYNC、nLDAC等信号均和datasheet中的时序图一致,但是nBUSY信号始终未能出现时序图中指示的负脉冲,并且该信号在RESET信号的上升沿到来后40ns左右被拉低,并且始终保持为低。因此D/A转换始终未能实现。综上,本人有如下疑问:

       1、nBUSY信号的定义中解释为Digital Input/Open-Drain Output,请问该信号作为输入或者输出是否需要进行配置,如果需要配置应该在何处进行。

       2、该芯片若干寄存器的default值均能满足我的使用要求,是否仍需要进行初始化。

       希望各位使用过该类芯片的大神能够给小弟一些指点,在此先谢过大家!

      

      Woo

  • 如图为D/A部分的原理图

    Yue Woo 撰写:

    大家好!

           本人正在使用14bit,8通道的DAC芯片AD5363进行相关开发,使用FPGA进行控制。SDI、SCLK、nSYNC、nLDAC等信号均和datasheet中的时序图一致,但是nBUSY信号始终未能出现时序图中指示的负脉冲,并且该信号在RESET信号的上升沿到来后40ns左右被拉低,并且始终保持为低。因此D/A转换始终未能实现。综上,本人有如下疑问:

           1、nBUSY信号的定义中解释为Digital Input/Open-Drain Output,请问该信号作为输入或者输出是否需要进行配置,如果需要配置应该在何处进行。

           2、该芯片若干寄存器的default值均能满足我的使用要求,是否仍需要进行初始化。

           希望各位使用过该类芯片的大神能够给小弟一些指点,在此先谢过大家!

          

          Woo

  • 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!

  • 您好。

    请注意AD5363的供电范围,如下面表格。从原理图上看,VDD的供电是5V,不满足供电要求

    https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/629/700fa86cc3f32aac0d1e01ab3b2721ec.html

    BUSY引脚是双向的。在使用多颗AD5363时,BUSY引脚可以接在一起,这样可以直到所有DAC ready之后才执行更新。请参考BUSYAND LDACFUNCTIONS部分

  • 多谢回复。经过测试,确实是电源给得不对,VDD和VSS分别改为±12V后即可。