Post Go back to editing

我从AD7151的AVARAGE REGISTER读出来的数据不稳定 怎么解决?

我利用AD7151测量电容值,但是DATA REGISTER读出来的值不稳定,还在不断变化
然后我尝试从AVERAGE  REGISTER
读数据,数据还是感觉在不断变化,漂移,怎么解决?

  • 您好。

    您能否详细描述一下您提到的变化和漂移。如果是指结果中的噪声的话,那么您测量的噪声有多少位。请您检查一下芯片的供电,看电源的噪声情况,AD7151电源引脚是不是按手册推荐的方式添加了去耦电容。如果是随着时间漂移,那么您被测的电容是怎么的,是不是会有漂移

  • 您好

    1. 我目前是在验证阶段,只是用来测量一个电容值,所以按照原理上来说,测量结果应该很稳定的。

    2. 我将测量结果后转换为5位数的十进制后输出,观察到后四位都有变化

    3. 电源引脚也已经添加了去耦电容0.1uF