Post Go back to editing

AD9288 输入与输出的对应关系是什么??

AD9288 输入与输出的对应关系是什么??

  • 您好!

    对于ADC输出与模拟输入和基准电压关系如下,供您参考。

  • 您好,谢谢您的回复,现在还是有如下一些问题:

    1.AD9288输入端的偏置0.3*VD应该是内部直接提供的,单端输入,Ain-通过电阻电容接地,此时Ain-的电压应该是0.3*VD;此时Ain端采用交流耦合,输入范围应该是+-512mv??

    2.采用内部参考电平,为1.25V,如果问题1成立,VD=3.3V,此时AD内部Ain+0.3VD已经达到0.512-1.512V,而按照传统AD的转换:转换结果=(Vin/Vref)*2的N次方,此时就不能适用了,请给出AD9288输入输出之间的对应关系,也就是说Ain输入多少时输出结果为0000_0000--1111_1111,强烈建议完善AD9288数据手册,加上这一部分内容。谢谢

  • 您好!

    AD9288模拟输入部分是内部自偏置的。但是在使用过程中,建议您使用巴伦或射频变压器将单端信号转为差分信号输入到AD9288,这样能保证更好的动态范围性能。

  • AD9288.输入与输出的转换关系为:Vin=读到的数据(即转换结果)*满量程输入/2^8 3.PCBlayout不好的话,对于高速ADC的精度,信噪比会有影响的,另外,如果可以的话,尽量使用差分输入,这样也可以提高信噪比,具体的PCB layout的问题,你可以参考数据手册里面的评估板。

  • 我也在用AD9288,首先看你选择输出的二进制形势,有偏置输出和补码输出。如果选取偏置输出。当空载的时候,两引脚的内置偏置电压为0.99V,输出数字量为80H,我的理解是这样:采集到的信号模拟值=(得到的数字值-80H)/2^8 * 1.25V