有使用AD7656的童鞋吗?我在使用AD7656的时候,使用了AD7656的其中三个通道(V1、V2、V3),其他通道悬空。
通过CONVST A、B来控制。CONVST A和B是连接在一起的 ,同时进行采样。
但是出来的结果却不对,第一次RD读出来的数据,不是V1通道输入的数据,而是V3的数据;第二次RD读出来的数据,不是V2通道输入的数据,是V1的数据;同样的,第三次读出来的数据也不是V3通道的输入数据,而是V2的数据。
不知道有没有童鞋遇到过这样的问题,出来讨论一下呗!
有使用AD7656的童鞋吗?我在使用AD7656的时候,使用了AD7656的其中三个通道(V1、V2、V3),其他通道悬空。
通过CONVST A、B来控制。CONVST A和B是连接在一起的 ,同时进行采样。
但是出来的结果却不对,第一次RD读出来的数据,不是V1通道输入的数据,而是V3的数据;第二次RD读出来的数据,不是V2通道输入的数据,是V1的数据;同样的,第三次读出来的数据也不是V3通道的输入数据,而是V2的数据。
不知道有没有童鞋遇到过这样的问题,出来讨论一下呗!
您好。
您是使用并行方式读取的吧。请检查是否是在BUSY变低后开始读取。如果您使用CONVST A和CONVST B,那么应该读取4个结果。
不适用的通道建议您做接地处理
嗯,我的电路中是并行的方式读取的数据,是在BUSY变低后开始读取的。
如果我只读三路数据(V1、V2、V3),怎么设置CONVST 的信号呢?
并行模式需要读取4个操作。如数据手册所述
“If CONVST A and CONVST B are simultaneously brought low, four read operations are required to obtain the conversion results from V1, V2, V3, and V4.”
请问下 你读AD7656的时候 前面接入的是什么信号源啊? 幅度是多大的啊? 因为我做测试的时候 前面接的 是电池 测试出来每次的电压 都是跳动 几个MV的 想请教下了 谢谢
V1、V2、V3前面接了运放,输入的电压是正弦交流电,500HZ,Vpp=20V。我测试的电压在convst上升沿也有跳动。
其实考验你的电路稳不稳 你可以先接干电池 来测试下 因为干电池的电压 比较干净
说的对,谢谢你,我等会儿来试试