Post Go back to editing

AD7760输入阻抗和噪声问题?

AD7760集成了放大器,但是没有这个放大器的性能指标啊,比如输入阻抗和噪声。如果输入按照datasheet里图50的方式配置,也就是评估板第134页电路图中的配置的话,电路的输入阻抗是多少呢?Voltage Noise是多少呢?

我现在想做一个高输入阻抗的设计,如果是单端信号的话,datasheet里建议加一个AD8021,如果按照图53的方式加上AD8021后,输入阻抗又是多少呢?AD8021的输入阻抗很高,但是接了反馈电阻是不是就下来了,就等于里面那个2R的值了啊?不懂这块儿,头一次遇到输入阻抗要求10M欧的情况。

我的设计是要采集电路中取样电阻两端的电压信号,这样的话应该就是差分信号了吧,也不用接8021了啊。。。

谢谢您的回答!

Parents
  • 对,我是想测量电阻两端的信号,并且要10M欧姆的输入阻抗,大动态范围,低噪声,能采集uV级信号,最好有增益控制。

    我根据您的建议,选取AD4897-1做buffer可以吗?选它的原因主要是因为它的噪声很低,另外我们还需要增益控制,用ADG1611控制增益电阻的选取,如附图方案一所示。

    另外方案二是用仪表放大器8429和8021做前端调理,如附图方案二所示。

    请问这两种方案哪种可行啊?具体说一说优缺点好吗?谢谢!

Reply
  • 对,我是想测量电阻两端的信号,并且要10M欧姆的输入阻抗,大动态范围,低噪声,能采集uV级信号,最好有增益控制。

    我根据您的建议,选取AD4897-1做buffer可以吗?选它的原因主要是因为它的噪声很低,另外我们还需要增益控制,用ADG1611控制增益电阻的选取,如附图方案一所示。

    另外方案二是用仪表放大器8429和8021做前端调理,如附图方案二所示。

    请问这两种方案哪种可行啊?具体说一说优缺点好吗?谢谢!

Children
No Data