杂散出现的时间在时钟的沿上,需要怎么测量?是不是示波器看到沿很干净就可以?那么我在信号分析仪里面看到的杂散也无关紧要了?
杂散指的是频域上的有用谱与无用谱之间的比较。建议您使用频谱仪进行测试。时域上“看上去”很干净并不能表示没有谐波或其他无用频谱。
补充说明下:
“杂散”是一个频域上的概念。而“时钟的沿”是一个时域的概念。可能时钟沿上有过冲、干扰等,这些在频域上对应为谐波,杂散。示波器看到沿很干净,在频谱分析仪里面看到的杂散是否会影响器件性能,取决于您的系统。例如,DAC的时钟,如果示波器中在沿上很干净,在频谱仪中却有杂散,该杂散会出现在时钟以及有用信号的相同频偏处,以及其他谱与该杂谱的混频分量,对有用信号造成干扰。同样,ADC采样系统中,也会对SFDR指标造成影响。
谢谢!请教专家,一般杂散的来源如何确定?如何消除可能存在的杂散影响呢?
杂散等杂谱一般都会对系统造成或多或少的影响。推荐您阅读这篇应用笔记《确定杂散来源是DDS/DAC还是其他器件》http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-927_cn.pdf ,帮助你了解不同杂散来源的特性
感谢!另外,是不是测杂散的时候,我需要将频谱的捕捉时间(FFT的范围)缩小到时钟采样沿的长度,这样观看到的杂散才是我所关心的? 这个杂散只要不发生在沿的那段时间就是安全的?