Post Go back to editing

请教AD1852的频率、信号输出及输出保持问题

各位好!请教AD1852相关问题。

1, AD1852 datasheet中的BCLK(或LRCLK)、fs、MCKL三者是什么关系?

2, 图中1852输入数据 SDATA左=0x007FFFFF(MAX+),右通道SDATA右=0x00800000(MAX-);但转单端后输出的波形相同,这是为什么?我理解应该反相才对。

3,输出的波形与输入数据明显对应不上,是LRCLK的频率不对么?LRCLK的频率从2.33K到45.1K试了几个,输出波形变化很大,但都不对。

4,AD1852(或者差分转单端后)的输出能否保持恒定值?比如DSP输入一个值X后,AD1852在下一个输入到来之前,输出始终保持在与X对应的值上。怎么能实现这种功能?

DSP控制AD1852输出模拟信号,功能类似信号发生器,2个通道。参考AD1852数据手册制作电路板,使用AD4075-2将差分输出转成单端(电源-6 +6)。数据左对齐模式,24位,AD1852的SPI口没使用(下拉到地),采样率(fs)48KHz,主时钟MCLK=24.576MHz(有源晶振)。LRCLK和BCLK由DSP的McBSP模块产生,图中:

1-LRCLK;2-SDATA;3-1852右通道单端输出;4-1852左通道单端输出;

Parents Reply Children
No Data