Post Go back to editing

请教AD1852的频率、信号输出及输出保持问题

各位好!请教AD1852相关问题。

1, AD1852 datasheet中的BCLK(或LRCLK)、fs、MCKL三者是什么关系?

2, 图中1852输入数据 SDATA左=0x007FFFFF(MAX+),右通道SDATA右=0x00800000(MAX-);但转单端后输出的波形相同,这是为什么?我理解应该反相才对。

3,输出的波形与输入数据明显对应不上,是LRCLK的频率不对么?LRCLK的频率从2.33K到45.1K试了几个,输出波形变化很大,但都不对。

4,AD1852(或者差分转单端后)的输出能否保持恒定值?比如DSP输入一个值X后,AD1852在下一个输入到来之前,输出始终保持在与X对应的值上。怎么能实现这种功能?

DSP控制AD1852输出模拟信号,功能类似信号发生器,2个通道。参考AD1852数据手册制作电路板,使用AD4075-2将差分输出转成单端(电源-6 +6)。数据左对齐模式,24位,AD1852的SPI口没使用(下拉到地),采样率(fs)48KHz,主时钟MCLK=24.576MHz(有源晶振)。LRCLK和BCLK由DSP的McBSP模块产生,图中:

1-LRCLK;2-SDATA;3-1852右通道单端输出;4-1852左通道单端输出;

  • fs表示的是DAC数据更新率,MCKL是主时钟信号,其值可以是fs的128,64,32倍,BCLK是您输入数据的时钟信号,其作用类似您的SPI里的SCLK。LRCLK是左右声道的同步信号,高低电平代表不同的声道,详细您可以查看数据手册的第8页的图3到图7。

    左右声道的值不是反相的,您可以理解成他们是两个独立的通道。

    您的LRCLK信号明显不对,如果您没有操作过SPI信号,默认是右对齐,24位数据。LRCLK应该是24个SDATA数据之后再变化一次,建议您看一下数据手册的图3.

    一次的完整的数据输入之后,其模拟输出才发生变化。

  • 谢谢您的回复!

    1,上图中没有使用SPI端口,AD1852的IDPM0脚下拉到地,IDPM1上拉到+5V(IDPM0=0,IDPM1=1)。工作模式是左对齐,24位;

    2,LRCLK是32个BCLK翻转一次;按照数据手册第8页图5左对齐模式,LRCLK高电平输出左通道,低电平输出右通道;

    3,datasheet第12页对图5的说明:The left-justified mode can accept any word length up to 24 bits, and any number of bit clocks from two times the word length to 64-bit clocks per frame.

    我的理解是:一个frame最多有64个BCLK,其中包含左右两个通道,每个通道对应32个BCLK。在24位模式下,每个通道的前24个是有效的,后8个无效或者可以忽略。

    4,上图中,SDATA左=0x007FFFFF(LRCLK高),SDATA右=0x00800000(LRCLK低);分别对应正负最大值的二进制补码。按照这个输入,左右通道输出分别对应正最大值和负最大值。波形上看应该相反才对。

    如果上面这些设置和理解没错的话,LRCLK与SDATA的对应关系应该是正确的。

    1通道(黄)LRCLK,2通道(兰)SDATA

  • <html><head><title>Jive SBS</title></head>
    <body><font face="arial,helvetica,sans-serif">
    <b>Error</b><br><font size="-1">
    ???????????????
    </font></font></body></html>
    

    这个图能更清晰些,3通道(红)是BCLK,4通道(绿)是左通道输出;

    还请教一下,

    1,这两个图里的输出与输入都不匹配,输出幅值也不对。电路是参考AD1852评估板搭建的,问题会出在哪里? 是输入的问题,或者差分转单端低通滤波电路的问题?

    2,fs是否等于LRCLK的频率,或者fs与LRCLK是什么对应关系?

  • 您的图无法看到。

    fs是采样率,其直观上可以认为fs与LRCLK的频率相等。

  • 重新发了下图片,AD1852左对齐模式,24位。

    1通道:LRCLK

    2通道:SDATA,(左0x007FFFFF,右0x00800000)

    3通道:BCLK

    4通道:LEFT输出

    4通道是左输出,感觉红圈A的位置应该是平直的。这个波动是怎么产生的?

    黄圈B的位置,有输入,无输出;

    左右通道都接示波器的效果,跟最上面那张图一样。

  • 看了您的示波器截图,时钟信号的抖动,电源的不稳定,都会引起这种波动。建议您先采用信号源来做主时钟,以排除时钟抖动的影响。电源处也要加退偶电路。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.