AD5060使用问题

请问各位:

        我现在用AD5060设计一个0-5V输出的模块,输出信号由普通的电压信号采集器采集,这种应用,AD5060的VOUT之后还需要设计电压跟随器之类的处理电路吗?

        AD5060的VOUT输出是否就能直接用于产品的对外输出呢?

       

       对这方面不太了解,希望大家能给些建议,谢谢!

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Jul 1, 2013 7:14 AM over 7 years ago

    AD5060在输出大到20mA电流时也不会产生较大的误差,而且可以接1nF以下的容性负载。在这种情况下可以直接输出。如果需要更强的输出能力,则需要用电压跟随器。

  • 收到,谢谢

    jijintao

    发件人: adi_laker

    发送时间: 2013-07-01 11:15

    收件人: jintao ji

    主题:  Re: AD5060使用问题 -

    中文技术支持

    Re: AD5060使用问题

    created by adi_laker in 数据转换器专区 - 查看全部讨论

    AD5060在输出大到20mA电流时也不会产生较大的误差,而且可以接1nF以下的容性负载。在这种情况下可以直接输出。如果需要更强的输出能力,则需要用电压跟随器。

    通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息

    如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。

    在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持

  • 楼主  程序可以给参考一下吗,时序挺简单的    唉,就是VOUT 没有输出 。  谢谢

    邮箱:zhangzheng5337@aliyun.com