专家好,在ADC转化中需要正负2.5的基准电压源!

如题,在ADR435参考设计中,有相应的参考设计可以实现正负2.5V输出基准电压,如下图所示:

请问专家这样设计的原理是什么,就是如何分析这个电路?另外采用ADR431输出2.5V然后加一反相器,输出-2.5V,哪个方案更好些?谢谢

Parents
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Jun 28, 2013 10:16 AM

    您好!

    这个电路设计还是比较有意思的。

    首先,ADR435的输出电压Vout和GND的输出电压差为5V。OP1177的正相输出端接地,因此OP1177的反相输出端电位也固定在0V。R1和R2之间电位为0V。刚才提到Vout和GND之间电压差为5V,而中间电位为0V。因此Vout电压为+2.5V,GND电位为-2.5V。

Reply
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Jun 28, 2013 10:16 AM

    您好!

    这个电路设计还是比较有意思的。

    首先,ADR435的输出电压Vout和GND的输出电压差为5V。OP1177的正相输出端接地,因此OP1177的反相输出端电位也固定在0V。R1和R2之间电位为0V。刚才提到Vout和GND之间电压差为5V,而中间电位为0V。因此Vout电压为+2.5V,GND电位为-2.5V。

Children
No Data