您好:
我在 使用AD7808这款芯片的时候 遇到一个问题 就是 我将P\D\ 管脚 一直 置高 然后L\D\A\C\也是一直 置低 C\L\R\ 也一直置高 然后 F\S\I\N\也一直拉低 其他的 时钟输入 和数据输入 是通过 PIC30f5013 单片机的SPI 口输出 我用示波器 查看 时钟和数据都有,,但是AD 无输出 先是写 控制寄存器 0060 HEX 然后是 通道寄存器 4010hex 然后 是主 寄存器 21ff hex 想输出2.5V 电压 在A 通道 然后 辅助寄存器 写了个 a2ff hex
我想请问的是 在运用这款芯片的时候 主要应该注意什么 。写 寄存器的顺序有什么要求么 是否要等 数据发送完成后 才能对 时序上标注的管脚进行操作 ???
明天传代码上来 还有 谁有 中文的 AD7808的使用手册啊 ?? 我现在都看英文 不知道 对不对 理解得 请 大家帮忙 !!!!