我测试了CAPT和CAPB管脚现在都是0V,这两个是不是应该有一个是参考电压?正常电压多少伏?
如果一直为0,一般是什么原因?
多谢大家支持!
在AD80066的数据手册中:CAPT-CAPB=0.75V;如果AD80066的各个供电电源电压都正确,通过SPI写configuration 寄存器D0,让AD80066 power on,您就应该可以量到CAPT和CAPB。所以建议您从电源和SPI写寄存器检查起.