求助AD9957

我把AD9957 Evaluation board连到电脑上,已经装了AD9957 Evaluation Software和相应的Matlab软件,在AD9957 Evaluation Software界面上怎么显示没有连接上评估板?
望高手指教!

  • 请参照该板评估板用户使用手册进行软件、驱动的安装http://www.analog.com/static/imported-files/eval_boards/EVAL-AD9957.pdf  第5页

    先不接板子,在PC机上装好评估软件,再接上板子通电,系统进行驱动安装,装完后再装仿真器软件(MLRT73),再运行评估软件即可。

    在进行上面操作之前,最好将先前装的软件完全卸载.

    对于AD9957评估板是需要外部电源上电的,具体的上电要求,你可以参考EVAL-AD9957数据手册里面的table 2. 之后,你可以按照3楼说的步骤去操作。

    你需要单独买电源给AD9957板子供电。推荐你最好仔细看一下EVAL-AD9957的datasheet,里面有详细的步骤。table2里面有每个管脚接的电压值,你可以参考它来连接。