问题与现象
- AD4000的转换数据的MSB输出至SDO时,在CLK变为低电平时输出:
在使用AD4000模块时,发现了测试出的数据时序,与datasheet里介绍的不一样。手册介绍:AD4000/AD4004进入采集阶段,CNV变为低电平时,MSB输出至SDO,剩余数据位在随后的SCK下降沿逐个输出。但是我测试到的是,CLK变为低电平时, MSB输出至SDO,剩余数据位在随后的SCK下降沿逐个输出。下图1-4是我在SPI的四个通讯模式下,全部是CNV变为低电平时,MSB输出至SDO这个结果,为什么呢?
下图1-4,是测试2V信号源输入时,AD4000的基准电压为2.5V,转换数据的MSB为1,tCONV都是大于320ns,示波器显示的SPI通讯4种模式下的信号时序图,。由于测试到的AD4000是检测到下降沿之后输出数据,更新的数据有微小延时。SPI是高速采集,CLK为2.34Mbs,在下降沿采集模式下,时间对齐采集数据信号,采集SDO信号是它前一刻的值。黄色线对应CNV;青色线对应SCK;紫色线对应SDO,是AD4000的输出信号线。
计算4个时序的电压值。
图1:MODE0模式;CPOL=0 ,CPHA=0,CLK空闲时为低电平,第1个边沿采集(上升沿)。二进制为0110 0101 0000 1001 ,十六进制为0X6509,带入公式 0X6509/ 0XFFFF* 2.5 = 0.986v;

图2 MODE1模式;CPOL=0 ,CPHA=1,CLK空闲时为低电平,第2个边沿采集(下降沿)。二进制为 0110 0101 0000 1010,十六进制为0X650A,带入公式为0.986v;

图3 MODE2模式:CPOL=1 ,CPHA=0,CLK空闲时为高电平,第1个边沿采集(下降沿)。二进制为0110 0101 0000 1001 ,十六进制为0X6509, 带入公式为0.986v;

图4,MODE3模式:CPOL=1 ,CPHA=1,CLK空闲时为高电平,第2个边沿采集(上升沿)。二进制为1100 1010 0000 1011,十六进制为0XCA0B, 带入公式为1.973v;