Post Go back to editing

AD7124测量毫伏级别电压漂移问题

Thread Summary

用户遇到7124-8 ADC在长时间测量毫伏级别以下电压时出现向上漂移的问题。最终答案建议检查ADC基准的温度漂移,考虑使用温漂系数更好的基准或改进散热和温控。用户确认使用的是7124-8内部2.5V基准,且ADC值在板温稳定后趋于稳定。
AI Generated Content

我需要对传感器的电压变化进行测量,但是长时间发现毫伏级别以下的电压一直在向上漂移,如何解决呢?软件或者硬件方案都可

  • 我暂时怀疑是散热问题导致的温漂,实际我们可能要测到微伏级别,所以受温度影响比较大

  • 造成ADC测量漂移和误差的原因比较多,主要有ADC基准的温度漂移和时间漂移。如果是时漂,ADC运行一段较长的时间后漂移会变小和趋于稳定。如果是温漂,要么是做好基准的散热和温控,要么是选择温漂系数更好的基准。您现在使用的ADC基准是什么,7124的内部基准还是外部基准?温度变化范围是多少,ADC是否在长时间工作后变化趋于稳定和变小?

  • 您好是7124-8内部基准2.5V。

    温度变化的话只有pcb板自身的变化,一开始是25℃,大概4分钟左右到28,但此时adc的值仍在上升,一直到一小时多以后板子温度到了29℃,adc的值才相对稳定。

    长时间工作后adc数值确实趋于稳定。

    关于基准选择 我们的测试ain引脚有时候会高于1.5V所以选的都是2.5v的增益 这是您说的基准选择么?

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.