各位好。
我在设计时采用了两个7193去采集8个热电偶的信号,为了减少误差,我将基准电压同时接入到了7193的一端,用来抬升热电偶的电压。
但现在问题是发现,两个7193采用的基准电压源ADR421输出的基准电压不知道被什么莫名其妙的抬高了,应该输出2.5v的421,现在在测试的板子上能升到2.65v,并且纹波比较大。目前我焊接了两块样板,都出现了相同的问题。
现在我采取了以下措施,有些措施让基准电压源恢复了正常,但有些问题依旧存在:
1.我尝试更换新的421,故障依旧;
2.更换新的7193,故障依旧;
3.拆除1号板B位置的7193,电压恢复正常,但在2号板板上拆除相同B位置的7193,故障依旧;
4.拆除1.2号板上的AB两块7193,输出正常;
5.将拆除B位置的7193复原,并拆除A位置的7193,1.2号板故障依旧;
6.拆除热电偶输入端的和参考电压相连的RC原件,故障依旧;
7.测试电流,将421拆除后,板上输入电流降低了1mA;
8.将电路所有复原后,插入8个热电偶,参考电压依旧被抬升;
9.在不稳定的参考电压的情况下,单片机可正常采集到热电偶电压,但不准需要计算补偿;
我将设计电路的原理图和PCB图截图上传,标明代号AB芯片位置,两块板子的生产参数一致;程序配置为缓冲差分输入。我已经排除了焊接问题,每次焊接测试我都成功读取了7193的采集数据。