Post Go back to editing

测试AD7656BSTZ问题

Category: Hardware
Product Number: AD7656BSTZ, AD7656

测试AD7656BSTZ时,给定直流电压输出,转换输出电压总是低0.1V左右,什么原因?比如输入9.5V,输出就是9.38V左右。

  • 看着像失调误差,但是芯片本身的失调误差不会这么大,应该是系统级的失调误差,就是说你在信号到adc输入中间是否加了adc driver电路?失调可能的adc driver电路造成的,再或者就是你输出9.5v给adc测,但是这个9.5v的输出是否是准确的?又是用了什么仪表测出来的9.5v读数?解决的话,如果确定是失调误差一个是优化造成失调的电路,要么将失调直接通过软件校正掉就行。