Post Go back to editing

信号经过放大器后不好

Category: Hardware
Product Number: AD7764

你好,我使用的AD7764采集30K左右的信号,ODR设置为312.5KHz。  

输入信号为单端信号,根据手册采用AD8021+片内放大器。现在的问题是单端信号示波器观察质量很好,经过AD8021也还不错。但是过了片内放大器到ADC前级信号质量差。片内放大器的是按照手册推荐的数值来的。是否这块有什么特殊的计算方式。谢谢!

  • 没有特殊的计算方式,就是取值落在手册中table 10推荐的范围内时,性能会比较好。

    至于您现在说的信号经过片上放大器后质量差,需要明确下您说的质量差到底是怎么个差法,最好是有数据可以量化。

    其次是如果确实效果比较差的话,也可能是工作条件不在范围内等造成的。需要确保Vina+和Vina-的共模输入范围在0.8v和2.2v之间才能取得较好的结果。